This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81402:DAC81402不提供输出电压

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81402, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428902/dac81402-dac81402-is-not-giving-output-voltage

器件型号:DAC81402

工具与软件:

你(们)好  

我们在一个设计中使用 DAC81402、并按照数据表配置了 DAC。 我们可以通过示波器在寄存器中读取配置集值。 但不会出现输出电压。 请查看我们的原理图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:  

    Sanjay 很快会进行审查并提供一些反馈。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:
     
    请查看 DAC81402的数据表推荐电源值。

    原理图中几乎没有问题、如下所述:  
    DVDD 为3.3V、应介于4.5V 至5.5V 之间。
    2. VSENSEN (A/B)-不应悬空、而应在 -12V 至12V 或 GND 之间
     
    谢谢!
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay  


    将 VSENSEN (A/B)接地、将 DVDD 连接至5V。 我们仍然面临同样的问题,如无论 DAC 配置如何,输出电压将持续增加。 我们想知道原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    请提供以下详细信息以帮助您调试问题-  

    1.测量 硬件上的所有电源电压并向我们报告。
    2.提供用于获取通道 A 或 B 中任何一个上的 DAC VOUT 的读取/写入命令
    3. 确认 通道 A 和 B 的 OUT 和 SENSEP 线路是否在硬件上短路、手动检查、然后确认。

    谢谢!
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下回复:

    1.测量 硬件上的所有电源电压并向我们报告。

    提供的外部参考电压:2.5V

    IOVDD:3.3V  

    DVDD:5V

    提供用于获取通道 A 或 B 中任何一个上的 DAC VOUT 的读取/写入命令

    ...

    3. 确认 通道 A 和 B 的 OUT 和 SENSEP 线路是否在硬件上短路、手动检查、然后确认。

    是使用零欧姆电阻器短接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

     
    1、AVDD 和 AVSS 的电源电压值如何?  

    2.提供用于在任何通道 A 或 B 上获取 DAC VOUT 的读/写命令序列。-缺少详细信息?
     
    尽管如此、电源是否符合数据表中的建议值。 按照以下写入命令获取 DAC 输出电压

    a)在 SPICONFIG (0x03)中写入0x0A84 - 为 DAC81416器件上电  

    b) 在 GENCONFIG (0x04)中写入0x3F00 -如果您使用内部 基准、否则请忽略此内容

    c)在  DACPWDN (0x09)中写入0x0000 -为单独的 DAC 通道上电

    d)在  DACn_DATA 中写入0xFFFF (n = 0x11 或0x12)-  DAC A 或 B 通道输出配置为5V  

     
    谢谢!
    Sanjay