This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:LM10011和 DC/DC 的组合用于生成 Smart Reflex CVDD

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TMS320C6657, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428340/lm10011-combination-of-lm10011-and-dc-dc-used-to-generate-smart-reflex-cvdd

器件型号:LM10011
主题中讨论的其他器件: TMS320C6657TPSM82866A

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 LM10011和直流/直流转换器来生成处理器 TMS320C6657的 Smart Reflex CVDD。
对于直流/直流电源、我想选择一个电源模块内部电感器。
我正在考虑以下两种组合之一:

  • LM10011 + TPSM82866A (TI 提供)
  • LM10011 + MPM3650 (通过 MPS)

两者都可以生成 CVDD?
另外、如果有任何 备注、请告诉我。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akikawa-San:

    似乎  TMS320C6657的 CVDD 范围为0.85V 至1V:

    是否有具体的原因需要您使用 LM10011将 TPSM82866A/MPM3650转换为可变电源? 两个器件都将支持 CVDD 范围、但如果运行期间无需改变电源、则不需要 LM10011。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jones-San:


    TMS320C6657的 CVDD 电压值因具体器件而异。
    CVDD 值被分配给 TMS320C6657的终端 VCNTL[3:0]。
    上电时、CVDD 必须设置为与 VCNTL[3:0]值相对应的电压、介于0.85V 和1.1V 之间。
    因此、需要 L1011和电压可调直流/直流转换器。


    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akikawa-San:

    在这种情况下、使用 LM10011是合理的。 它将能够用于两个电源。  

    您也可以考虑使用 DAC 来控制可变电源:

    具有电压输出智能 DAC 的电压裕量调节和定标电路(修订版 A)

    具有电流输出智能 DAC 的电压裕量调节和定标电路(修订版 A)

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jones-San

    我理解。