This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:未使用的 LVDS 引脚端接

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429143/ads9218-unused-lvds-pin-termination

器件型号:ADS9218

工具与软件:

您好!


我在设计中使用 ADS921x 系列(特别是 ADS9218)、该设计以单通道模式运行。  此外、我们的 HDL 团队正在使用测试图形来校准对齐、以便 FCLK 和 DCLK 并不是我们多 ADC 设计中的所有器件都必需的、因此对于某些 ADS9218器件、我们在 ADC LVDS 接口上有许多未使用/未连接的引脚。

我的问题是:如果 ADS9218接口上存在未连接的 DCLK、FCLK 和/或 DOUT LVDS 对、是否有推荐的端接类型(即100欧姆差分)、或者它们是否可以保持悬空而不影响性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    感谢您提出这个问题。 是的、如果有任何未使用的 LVDS 引脚、请使用100欧姆电阻器以差分模式对其进行端接。  

    我会将其增加到下一个数据表修订版中。  

    此致、  

    Yolanda