This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:PAON

Guru**** 2988210 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429139/afe20408-paon

器件型号:AFE20408

工具与软件:

如果我们仅使用外部 NMOS 电路在开漏模式下使用 PAON、 建议让 AFE20408 PAON 引脚采用哪种模式来实现 GaN 漏极控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    如果您想合并多个开漏信号来控制漏极使能信号、建议使用开漏模式。 如果您只想让 PAON 信号用于漏极控制、推挽就足够了。 PAON 引脚不与 GaN 栅极交互、仅用于指示 AFE20408是否处于警报状态、因此您不需要在自己不想的情况下使用它。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的答复。 在我的设计中、我想使用 AFE20408对2个 GaN 和1个  LDMOS (总共3个器件)进行偏置。

    那么、我的问题是:在推挽模式下、PAON 引脚能否驱动3组 NMOS-PMOS 电路、用于连接全部 三个器件的漏极电压? 或者、我应该使用开漏模式 PAON 电路来驱动全部三个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    它将取决于  您在电路中使用的 NMOS。 如果它们需要一定量的栅极电流、您可能需要使用开漏模式或缓冲器、以便电流可以来自 PAON 引脚以外的某个位置。 我自己还没有尝试控制多个 NMOS、但从理论上讲、您应该没有问题。

    谢谢!
    Erin