This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43701-Q1:VDD 支持的最小 I2C 电压= 3V

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430140/dac43701-q1-minimum-i2c-voltage-supported-with-vdd-3v

器件型号:DAC43701-Q1

工具与软件:

我对  DAC43701-Q1的 I2C 电压范围感到困惑。

数据表首页显示我们可以在 DAC VDD = 5.5V (第一张图)的情况下以1.62V 的电压运行 I2C

但是、如果我在时序部分(第二个图) 中看到一个注释、那就是时序假定输入摆幅为从 VIL 到 VDD 的70%。

如果 VDD = 3V、那么这表示只有在0.7*3V = 2.1V 下运行 I2C 时时序才正常。

那么、我可以在1.8V 电压和 VDD = 3V 的条件下运行 I2C 吗、如果是、时序参数会发生变化/我可以同时使用400kbps 和100kbps 吗?

谢谢  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    时序要求顶部的详细信息应显示为 VIL 到 VIH。 这是从数据表中转移过来的一个拼写错误、该数据表的 VIH 依赖于 VDD (0.7 * VDD)。  

    该器件在整个 VDD 工作范围内具有静态 VIH 和 VIL 值:

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!
    只是为了确保我完全理解您的回复、我想您是说我们应该可以使用1.8V I2C、VDD = 3V。
    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    是的、回答正确。 该器件将采用1.8V 逻辑和3V VDD。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我对获得的支持印象非常深刻。