This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:读数异常、但无法##39;t 控制 PWDN 引脚

Guru**** 2529950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428052/ads1232-abnormal-reading-but-can-t-control-the-pwdn-pin

器件型号:ADS1232
主题中讨论的其他器件: ADS1230

工具与软件:

您好!

自2010年以来,我公司一直在使用 ADS-1232 ,每年生产约2000块用于称重传感器读取的电路板。 直到最近、我们才发现有越来越多的电路板返回异常读数、这种情况在上电期间很常见、在此之前、我们从未遇到过任何问题。

我在论坛上讨论过类似的案例、但在我们的情况下、我们无法控制 PDWN 引脚。 与微控制器连接的引脚只有:

-速度
-SCLK
-DRDY/DOUT
此外、TEMP 和 GAIN0引脚被上拉、而 GAIN1、A0和 PDWN 被下拉。

解决方案是否需要对可用引脚实施软件修复、或许需要手动向元件添加电容器?

提前感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenzo:

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    您能否更详细地描述"异常"读数。

    1. ADC 工作是否正常,但读数不在规格范围内,例如大增益误差?

    2. 错误是否会持续到下一次电源循环,或者最终是否稳定到正常读数?

    3. 在电源循环之间等待多长时间,具体来说是上电、掉电、上电?

    如果 ADC 在上电前至少60秒或更长时间未处于断电状态、则 ADS1232内部的内部上电复位电路可能无法正确地复位器件。  当运行多个小于60s 的下电上电时、针对该行为的修复方法是遵循数据表中图8-15中的上电时序。  遗憾的是、这是在发生短暂下电上电后强制器件正确复位的唯一方法。  除了使用 PWDN 引脚外、无法通过使用 SPEED/SCLK/DRDY/DOUT 引脚来强制执行内部复位。

    如果出现非常"短暂"的功率骤降(例如欠压情况)、则添加更大的电源电容器来在这些瞬态事件期间维持 ADC 上的电压应该会有所帮助、但这将取决于系统中下电上电的确切时序。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

    要回答您的问题:

    1.我们发现的最常见问题是上电后增益显著增加、在大多数情况下、只需短暂的下电上电即可解决。 但是、我们也看到了少数随机、短脉冲高增益输出的情况(尽管这种情况不太常见)。

    2.电源关闭后重启似乎是解决问题的唯一方法。

    3.在长时间关闭(例如1天)之后或较短的持续时间(例如10秒)之后、在接通电路板电源后都会出现该问题。

    很抱歉没有提供更详细的技术信息、但我们最近才开始注意到我们最新一批电路板的这些问题越来越多。 近年来、此组件的制造工艺是否发生过任何变化?

    我们主要关注的不是短暂的下电上电、而是电路板长时间断电(从1天到1周内的任何时间)后出现问题。 对于我们来说、确保一旦产品掌握在客户手中、就不会出现此问题至关重要。
    感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenzo:

    这听起来确实像是上电复位问题。  由于您还可以在电路板长时间关闭后看到此情况、因此可能存在上电斜坡问题。  如果电源电压不会单调上升、电压骤降、则可能会触发故障。

    如果可能、请在上电期间使用示波器测量电源电压。

    我们确实在两个不同的位置制造此器件、因此根据您购买器件的时间、器件的行为可能会略有不同。

    Regards,
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

    我按要求进行了测量。 我在出现问题时和未出现问题时测试了电路板、以及从未出现任何问题的电路板。 在所有情况下、我都观察到相同的上电斜坡、如随附的图像所示。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenzo:

    上电行为看起来正常;DVDD 或 AVDD 中没有骤降。

    您在第一篇文章中说过 PDWN 拉至低电平;我假设您实际上将其拉高至 DVDD、否则 ADS1232将处于断电状态。  只要在上电前将 DVDD 断电至少1分钟、保持 PDWN 为低电平、直到 DVDD 稳定、就可以解决任何上电问题。  您可以将 RC 电路添加到 PDWN 以将其保持为低电平、直到 DVDD 稳定为止。  ADS1230数据表中显示了这一情况。

    根据您的说明、这似乎只是与加电有关。  但是、您可能需要在每个 CAPP 和 CAPN 引脚上添加1nF 共模电容器、如下所示、因为这可能有助于接近0满量程。

    此致、
    Keith