This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:ADS 数据不正确

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430629/ads1263evm-pdk-ads-data-is-not-proper

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1263

工具与软件:

您好!

我使用 ADS1263EVM-PDK。 我想用差分输入测量  电流,并联电阻器上的电压(1 ohm)。  已使用 INA0和 INA1。

我使用的是 GUI 工具。 满量程电压为5 v、 采用内部基准电压+2.5 v 和-2.5 v。使用增益32、sinc5滤波器、38400 sps。

与 DMM 6500相比、我的阅读内容低于此值

分流 val = 1 Ω
加载值 分流电流(uA)(ADC1)
DMM 电流(uA)
5.9 k 874. 834.
12.48 k 415. 399
25公里 205. 201
50公里 101. 98
100k 44. 49.
200k 22. 25.
508公里 8. 9.
1米 650nA 4.9.

我们希望测量1uA 到3A 范围内的电流

您会看到当前值与 DMM 6500不匹配

请帮助我们解决问题

谢谢!

Tushar Gajjar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar Gajjar:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    当您在 ADS1263上将数据速率设置为38400sps 并将增益设置为32时、ADC 的噪声约为24.435uVpp (3.276uVrms)、请参阅 ADS1263数据表中的以下噪声表。 当您需要测量的电流为4.9uA 时、分流器上的电压为4.9uA*1ohm=4.9uV、 远小于 ADC 的噪声。 当您需要测量的电流为834uA 时、分流器两端的电压为834uA*1ohm=834uV、噪声仍然很显著。

    要进行精确的测量、必须降低 ADC 的数据速率、并且应该进行 校准并启用全局斩波选项、以更大限度地减少失调电压误差。 请注意、1uA 非常关键、因为 1欧姆分流电阻器上的电压仅为1uV、所以您必须将数据速率降低到可接受的低得多的水平、请参阅表8-1中低数据速率下的噪声。

    BR、

    戴尔