This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:在低频应用中使用 EVM

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427247/dac38j82evm-use-of-thei-evm-in-lower-frequency-application

器件型号:DAC38J82EVM

工具与软件:

你(们)好

我们计划将此 EVM 用于需要输出直流到500MHz 正弦波(以及方波等其他波)的应用。 但是、EVM 输出会根据用户指南进行高通滤波、因此会切断低于10MHz 的任何频率。 根据原理图、这种高通滤波似乎通过两个用于4通道的 RF 变压器 T1-T8强制实施。  输出路径中的许多其他元件都是电阻器。 如果我们移除这些变压器并焊接0欧姆电阻以连接以下输入/输出、我是否可以从0 -500MHz 运行此 LED?

此外、我们希望通过微控制器配置 DAC 和时钟 IC。 我希望我们可以 使用 J24来选择 FMC 作为 SPI 信号源、然后使用 J24和 J25连接微控制器 SPI 引脚?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的器件通常在输出端具有平衡-非平衡变压器、可将 DAC 的差分输出转换为单端信号。 这有助于使 DAC 达到偶次失真。 存在固有的交流耦合。 可以通过一些方法对 DAC 的输出进行直流耦合。 下面是一些勘误表、说明如何 对具有非常类似的上拉电流源输出状态的 DAC 执行此操作。  

    www.ti.com/.../slua647a.pdf

    此板上有一个大型 CPLD、我们不再提供固件源。 我还没有使用该方法在该板上测试 FMC 通信。 不幸的是,我们不能正式支持这一点,但在理论上它可以起作用。  

    此致、  

    Matt