This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:将 AMC1311连接至 ADS7865

Guru**** 2583765 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, ADS7865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430176/ads7865-interfacing-amc1311-to-ads7865

器件型号:ADS7865
主题中讨论的其他器件:AMC1311

工具与软件:

我将把 AMC1311的差分输出连接到 ADS7865的差分输入。

AMC1311具有1.44V 的共模失调电压。 这是否会在 ADS7865的数字读数中产生偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!  

    感谢您的提问。 在差分模式下、具有不同共模电平的失调电压应尽可能小。 我不想说、尽管使用1.44V 共模而不是2.5V 会 减少您的满量程范围、但只要输入保持在-0.1V 到 AVDD+0.1V 的范围内 、它就应该能正常工作。  

    此致、  

    Yolanda