This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:当使用 ADS1247读取10K NTC 温度传感器 ADC 时、将会有大约10秒的周期波动

Guru**** 2506175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428559/ads1247-when-using-ads1247-to-read-10k-ntc-temperature-sensor-adc-there-will-be-a-cycle-fluctuation-of-about-10-seconds

器件型号:ADS1247

工具与软件:


读取10KNTC 温度传感器并配置39K 采样电阻、以适应室温下的周期性波动。 如果使用外部基准电压源、50uA 电流源、PGA = 1且 DR = 80SPS、则大约会有10秒的周期性波动。 这种抖动应排除为外部原因。 我想问一下是配置问题还是电路问题引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user6260564:

    如果在 ADC 引脚上测量 ADC 输入、是否会看到相同的波动? 您可能需要使用示波器

    如果在此期间测量基准电压、您会发现有任何波动?

    您能否提供您的系统原理图?

    您是否可以尝试使用内部电压基准来偏置电阻分压器(NTC +采样电阻器)而不是电流源? 然后、系统将是比例式的、其中偏置源(ADC REFOUT)激励两个传感器并用作基准电压。

    -Bryan