This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE539A4EVM:使用 SPI 模式而不是 I2C

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE539A4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430956/afe539a4evm-using-spi-mode-instead-of-i2c

器件型号:AFE539A4EVM
主题中讨论的其他器件:AFE539A4

工具与软件:

您好!  

我尝试使用 SPI 模式与器件进行通信。 我至少希望能够通过 GUI 实现通信、该 GUI 会检测 EVM、但在使用 GUI 时、我无法成功设置任何项目。 请注意、我已将跳线设置为正确的配置。 当我在 I2C 协议中使用 EVM 时、我能够获得回读、而且我能够通过 GUI 和 Saleae 逻辑分析仪验证回读。 但是、当尝试在 SPI 协议中使用 EVM 时、这两者是不能相同的。

根据数据表、我将接口配置值设置为1、以启用寄存器0x26上的回读请求、因为不确定如何通过 GUI 读取前一条命令的回波:

然后、我尝试从读取寄存器中读取、但未获得任何信息。

背景信息、我的目标是了解如何在 AFE539A4中使用 SPI 模式。 感谢您投入宝贵的时间给予大力帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    GUI 仅支持 I2C 通信。 底层读取和写入是通过与 TI Launchpad 的 I2C 通信完成的。 更改 AFE539A4器件设置或任何硬件配置不会改变 GUI 通过 LaunchPad 与 AFE 的通信方式。  

    此致!

    Katlynne Jones