This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:用于电阻抗谱分析(EIS)应用的 ADC

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431263/ads1118-q1-adc-for-electro-impedance-spectroscopy-eis-application

器件型号:ADS1118-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1118

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在尝试将 ADS1118设计为用于 EIS 应用的 ADC、用于测量燃料电池堆之间的阻抗。 因此他们需要 EIS 的应用手册。 请与我分享。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    感谢您联系您的请求。 我不知道使用 ADS1118-Q1的 EIS 应用手册。 如果 BMS 系统和营销团队创建了此类应用手册、我将联系他们。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我向 BMS 团队咨询过、但他们也不知道有这样的应用手册。
    您能否分享 EIS 测量的要求? 也许我们可以尝试提出解决方案。

    此外、您是否知道他们用于电芯和电池包监测的解决方案? 目前、我们看到很多客户将分立式 ADC 用于燃料电池。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    需要同步采样 ADC 以进行阻抗测量。 您可以参考 第 2.3.2.3.7节"数据采集和处理" 应用手册  、以获取有关如何解析相位和振幅信息的数学说明。

    此致、

    Shaury