This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:DRDY "brief"high definition?

Guru**** 1826070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431449/ads131m08-drdy-briefly-high-definition

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

尊敬的 ADC 团队:

参考8.5.1.5数据就绪(DRDY)、认为"...或在下一次 DRDY 转换为低电平之前保持低电平并短暂变为高电平"。  

是否由表6.7 (开关特性)、 tw (DRH)、 脉冲持续时间和 DRDY 高电平定义了"简短"? 那么4个 tclkin 周期?

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是的、您解释正确。 我们尝试在下一次数据表修订版中对此进行了澄清。

    此致、
    Joachim Wuerker