This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:REFIO 引脚最小电容

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429144/ads9218-refio-pin-minimum-capacitance

器件型号:ADS9218

工具与软件:

您好!  

我在设计中使用的是 ADS921x 系列(特别是 ADS9218)。 在此设计中、我们有大量 ADC、为了简单/降低成本、我们想使用相同的精密外部基准对它们进行运行。 但是、在建议的10uF REFIO 引脚电容下、总负载电容对于 我们的外部基准来说太大。

是否可以在不影响性能的情况下将 REFIO 引脚电容降至~1uF-2.2uF 范围? 如果该引脚在性能受到影响之前的最小电容不是什么、并且您可以提供任何指标来帮助确定可接受的 REFIO 引脚电容是多少(例如、外部基准轨的频率内容必须< X dB 跨 Y BW 的频率等)。

除了10uF 的建议以及显示转向二极管和 PD_REF 开关的图之外、ADS9218数据表似乎未提供任何有关 REFIO 引脚的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    如果使用外部基准、或使用外部基准建议的值、1uF 至2.2uF 的电容应该足够好。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Yolanda!