This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC104S021:SPI 接口的电缆电容

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC104S021, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430228/adc104s021-cable-capacitance-for-spi-interface

器件型号:ADC104S021
主题中讨论的其他器件: ADC128S102

工具与软件:

我问的是、连接该元件的 SPI 接口上建议的电缆电容是多少。 该元件通过3m 电缆连接、SPI 总线上允许的最大电容是多少? 不清楚应该读取整个 SPI 规格中的内容、建议使用什么内容。 我们将运行 SPI @1MHz.e2e.ti.com/.../adc104s021.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesan:

    对于延迟响应、我们深表歉意。 遗憾的是、 我找不到推荐的电缆规格、但在1MHz SCLK 和3米的位置、我预计 信号上升和下降时间过长不会出现任何大规模问题、并且由于电缆的寄生电容和电感、仍然可能会出现过冲。 可以通过小阻值串联电阻(如22Ω)来缩短这些上升时间。  

    如有必要、ADC128S102的 IBIS 模型可用于该器件实现信号完整性。

    https://www.ti.com/lit/zip/snam013

    此致、
    Joel