This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81401:DAC81401评估模块设置和电源问题相关帮助

Guru**** 2874210 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431349/dac81401-help-with-dac81401-evaluation-module-setup-and-power-issue

器件型号:DAC81401

工具与软件:

您好!

我最近购买了 DAC81401评估模块。 遗憾的是、当我尝试给该模块加电时、出现了问题。 我已经按照"图3-2。 禁用高压增益级时的默认接头设置"。 但是、我没有意识到该配置并非用于外部偏置。 我可能在这里出错了。

当我在这些设置下为模块供电时、我注意到在所有偏置下、70mA 周围都有+5V 和-5V 的电流消耗、除了高压偏置、我没有连接高压偏置。 正确调整跳线并仅将电源连接到 DVDD (J6)、AVDD (J3)和 AVSS (J4)(每个设置为+5V 或-5V)后、偏置电流现在已降至电源两个通道上的1mA。 我觉得目前的水平有点低。

当我尝试使用软件来控制电路板时、在更改寄存器时看不到电路板引脚的任何响应。 我担心其中一个芯片可能在此过程中受损。

非常感谢您提供任何指导或见解。

此致、
Thiemo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thiemo:

    器件不会受到损坏。 若要调试 EVM 是否有任何问题、请按照以下说明进行操作、并根据每一步的要求提供详细信息。  

      对于电源、请遵循以下设置

    • AVDD:+12V
    •AVSS: 0V > J2设置
    •DVDD:5V > J1使用5V 板载电源  
    •IOVDD: 3.3V >板载设置
    •EXT HV POS (V+) 和 EXT HV NEG: 将其悬空

    测量电压电平并确保正常运行。

    下一步、使用 GUI 并按照用户指南中一节中提供的说明进行操作 3.3设置 . 逐一写入 SPI 命令并监控 J12上的数字信号。 并确认以下详细信息-  
     
    1.在 EVM 上测量的电源电压
    2.是否能够在 EVM 上启动内部基准电压和/或 DAC 输出电压? 如果是、测量值是多少?  
    3.如果否、是否在 J12 连接器引脚上获得了 SPI 数字信号?
     
    谢谢!
    Sanjay