This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:封装到裸片的 s 参数模型-电源电压1.1's、1.9

Guru**** 2446720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431348/adc12dj5200-sp-s-parameter-models-for-package-to-die---supply-voltages-1-1-s-1-9

器件型号:ADC12DJ5200-SP

工具与软件:

您是否具有可用于电源电压、1.1V 和1.9V 的 s 参数模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    我假设您是指一个反映5200RF ADC 器件(仅基板和裸片)的 PDN 的参数?

    请确认。

    如果是这样、我们正在进行这些工作、但目前没有任何进展。 我可以通过电子邮件随时向您提供这些内容的最新信息。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。 如果在这些网站上线时您能让我保持在线、那就太好了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将执行 Cody。

    我将向您发送一封电子邮件、以便您通过 Ping 我以获取更新、或反之。

    我将关闭这个帖子。

    谢谢!

    Rob