This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:ADC3444EVM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444EVM, ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426428/adc3444-adc3444evm

器件型号:ADC3444

工具与软件:

我将使用 ADC3444来开发一个雷达数字电路板。 电路板上提供差分输入。 请分享相关文档或链接、以驱动 ADC、偏置输入和其他电路 (如果有)。 我在产品文档资料中未找到 ADC3444EVM 的 DSN/OrCAD 文件。 请分享相同的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接提供了 EVM 的所有可用文档。

    https://www.ti.com/lit/zip/slar096

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

      感谢您的快速回复。 我有这个 zip 文件。 但原理图的 DSN/OrCAD 文件未包含在内。 请分享相同的内容。

    谢谢。此致、

    Arnab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经通过电子邮件将文件发送给您的本地代表、以便他们可以将文件传递给您。

    此致、

    Geoff