This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:用于 PLL 输出的交流电容器

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429712/tsw14dl3200evm-ac-caps-for-pll-output

器件型号:TSW14DL3200EVM

工具与软件:

您好!

交流电容是否有任何特定要求要满足 1800MHz 的 ADC 采样频率?

我们能否使用 C0603C101F5GACTU 等通用现成 C0G 0603 100pF 电容器

EVM 中使用的 Vishay 4700pF 电容系列似乎属于高端产品

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TSW14DL3200EVM 设计中找不到任何4700pF 串联电容器。  请提供参考标识符。  不过、0603的尺寸非常大、我建议至少使用0402、以更大限度地减少任何阻抗不连续性。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    抱歉-正确的原理图设计文件为"DC041A_ADC12DL3200EVM-SCH"

    这里 使用的是 C114和 C124等名称。

    我们可以更改为0402封装、而不是0603封装。 但我只是想了解 像"GRM155R71C104KA88D"这样的正常电容器是否可以工作

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    我注意到、昨天您已在帖子中提出并收到并回答了这一问题

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429606/tsw14dl3200evm-input-capacitor-for-adc-sampling-clock

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    我将在您提供的焊柱上保留0402 100nF 电容器。 这不是问题。
    但我的问题是 、"GRM155R71C104KA88D"等通用现成电容器是否可行、或者此要求需要任何特殊电容器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    此操作无需特殊的电容器。  正常电容器就能正常工作。

    此致、

    Geoff