This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:REF 上的电容和对系统 CMRR 的影响

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431172/ads1299-capacitance-on-ref-and-impact-on-system-cmrr

器件型号:ADS1299

工具与软件:

您好!

在预合规性测试中、我们发现直接在 REF 电极输入端添加12nF 电容器可显著提高 EMI 敏感性。

不过、我们现在很关心对测量系统的总体影响、尤其是在共模抑制比(CMRR)方面。

这是因为该电容位于基准线上、位于缓冲器(C4)后面。

是否合理地假设缓冲器有效隔离 BSR1引脚上的电容、从而确保共模电容保持平衡?

此外、在系统级别、12nF 电容器是否可以提供足够的容性负载来影响体电容?

感谢您的见解!