This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:未使用的信号和路由

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430195/adc12dl2500-unused-signals-and-routing

器件型号:ADC12DL2500

工具与软件:

您好!

1.我的设计中没有使用 SYSREF+/-和 TMSTP+/-信号。
  我是否可以将它们放在用于原型测试的单独测试点? 这样做是否会产生任何负面影响(噪声耦合、性能影响等)?

2. ORA0、1、ORB0、1本身或 ADC 的任何其它信号是否有任何长度匹配要求? 我打算将其布线为50欧姆单端。 希望这没问题

3. TDIODE+/-的长度匹配要求是什么?  它们是否应该以100欧姆电阻进行差分布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    将 SYSREF 和 TMSTP 信号布线到外部测试点不会产生负面影响。

    无需长度匹配超范围信号、它们是单端 CMOS 信号。

    TDIODE 信号不是差分信号+-代表正负连接、连接到外部温度传感器。 因此您不希望两腿之间存在较大长度差异、因为这可能导致测量不准确。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric