This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ENOB 和分辨率

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430543/ads1262-enob-and-resolution

器件型号:ADS1262

工具与软件:

我将使用此 ADC 测量特定检测器的低电压。 在我的设计中、配置为 AVDD 2.5V、AVSS -2.5V、外部基准1.25V、同步4、32增益。

在 Keith Nicholas 先生的帮助下、我可以对自己的设计充满信心、并得出结论

ENOB = 23.4、 无噪声位= 21.5且分辨率= 4.7nV

最小可检测/可测量电压= 27nV P-P (7nV RMS)

现在我想澄清两个与此相关的困惑

1) 1)如果无噪声位是21.5、那么指定 ENOB 是否有什么意义? 我很好奇、 我们是否能够通过进行滤波或相干平均法等任何进一步的离线处理来改进 NFB、以达到 ENOB?

2) 2) ADS1262数据表的表8.2、斩波模式是否开启? 如果表8.2在 Chope 模式关闭的情况下、如果我们启用它、是否会进一步将噪声降低1.4倍、如数据表中的第8.8节噪声性能所述?

寻求意见以解决上述两个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveenlal、您好!

    ENOB (从技术角度而言、这些噪声系数是有效的分辨率)在测量交流信号时更有用、因为输入不会随着时间的推移而固定。  对于直流测量应用、无噪声分辨率通常更有用。  两种噪声规格都描述了"相同"的噪声、只是具体取决于您使用 ADC 的方式。

    1. 是的、可以通过对 MCU/处理器中的多个读数求平均值来进一步提高无噪声分辨率。  如果您想保持数据速率、可以使用移动平均滤波器、否则、您只需对数据块求平均值、平均结果就是新读数。  由于 ADS1262的内部噪声在不同频率下相当平坦、因此您应该能够将噪声电压降低1/SQRT (n)倍、其中(n)是一起取平均值的样本数。  例如、进行4个样本并求平均值将使噪声降低2倍、从而使无噪声位增加1b。

    2. 表8.2在斩波模式关闭的情况下。  是的、打开斩波模式将进一步将噪声降低1.4倍、但数据速率将大幅降低、从而实现内部数字滤波器的稳定。  只需在处理器中对2个读数求平均值、即可获得相同的噪声改善效果、而不会降低数据速率。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith、他讲解得非常好。 现在、我将能够以数据分析部分进行总结。