This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:用于紧凑模块设计的 ADS1291

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430197/ads1291-ads1291-for-compact-module-design

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

您好!

我观察到、配备 ADS1299芯片的 OpenBCI 电路可输出所需的信号。

但是、为了更大限度地减少设计空间、我想通过构建更小的模块来探索使用 ADS1291芯片的可行性。  

我知道单通道芯片有8uV-pp 的更高噪声水平、但我认为要确保电路正常运行是我的首要考虑因素。

因此、虽然这在某种程度上是基本的电路设计、但我尽可能地提出了以下设计。  

我很感谢您的评论和反馈。

输入信号为 EEG 信号(+- 1uV ~ 100uV??) 由干银电极(黄铜镀层)制成、预期输入阻抗约为5至20 kΩ。  

目前,我计划使用内部时钟,并通过一个 MCU(Arduino、NRF、STM、..)初始控制输出引脚。

由于我没有足够的时间来创建专用的 PCB、因此我计划在原型板上进行构建。

如果需要参考电极、我还单独提取了 RLDOUT!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Won-Pyo、

    感谢您发帖。

    原理图看起来普遍正确。 请在下面找到我的反馈:

    • VCAP1和 VCAP2引脚上的去耦电容器应以 AVSS (而不是 AGND 或 DGND)为基准。
    • 未使用的模拟输入引脚(5 - 8)应连接到 AVDD。
    • 增加 C5至10µF、以便对内部基准电压进行更好的滤波。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、感谢您的回应。
    查看后、我在图74中找到了有关 VCAP 连接的详细信息。 双极电源运行。 :)
    此外、我对电源部分进行了如下修改。