This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:频率声音问题

Guru**** 2967660 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431709/lm51772-frequency-sound-issue

器件型号:LM51772

工具与软件:

你(们)好  

测试 LM51772时发现、当 VOUT 为20V 且 VIN 约为11.5V~12V 时、65W PD 直流/直流设置具有固定频率声音。 此时、测得的 VIN 电压纹波将稍大。 可以调整电路的哪个部分来消除这个[声音]问题?

谢谢你

e2e.ti.com/.../lm51772-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我最好先确定声音的来源。

    有两个选项:

    -电感器  

    -输入或输出电容

    第一步、您可以移除电感器并用较短的柔性导线连接它。

    如果声音消失、我们知道它是电感器。

    此致、

     Stefan