This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14L020:输出代码计算

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431510/adc14l020-output-code-calculation

器件型号:ADC14L020

工具与软件:

我对如何计算 ADC 的标称数字代码输出的数据表感到很困惑。 表1和表2以及图2有很多地方需要改进、没有给出有用但没有帮助的具体示例。 有人能给出正在输出的代码的具体示例吗? 例如: 将 VIN+设置为此电压、将 VIN-设置为该电压会生成14'h0800的代码。

另外、我是否还认为 LSB 为(2.6)/(2^14)=~0.0001587V? 说明满量程输入电压范围时、我可能对数据表的解释是错误的。 我假设它为2.6V-0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    满量程范围是 以 Vref 为中心的2*VCM。  在数据表第6页的电气表中、Vref 为0.8V 至1.2V。  从表1中、中间代码是当输入等于 Vref 时、最大代码是当输入为 VCM+Vcm/2或标称值为1.5V+(1V/2)= 2V 时、最小代码是当输入为 VCM-Verf/2或标称值为1.5V-(1V/2)=1V 时。  

    在标称电压下、LSB 为2V/2^14 =~122uV。  根据第6页上的电气表、您可在输入上获得的最大摆幅为2.4V、其中显示最大 Vref 为1.2V。

    此致、

    Geoff