This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:独立的信号输出错误

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429277/dac39rf10-signal-output-error-with-standalone

器件型号:DAC39RF10

工具与软件:

您好!

我的客户单独在其设计的电路板上测试 DAC39RF10器件的信号输出。

他们使用了以下设置、经确认在 DAC39RF10EVM 上以独立模式正常输出。

e2e.ti.com/.../dac39rf10_2D00_raw-data.log

问题1。 请告知此问题的原因和解决方法。

问题2:  即使在独立检查器件上的输出时也需要 SYSREF 时钟吗?

问题3。  请查看下面的客户设计、看看是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../DAC39RF10ACK_2D00_1.pdfe2e.ti.com/.../DAC39RF10ACK_2D00_2.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    您没有告诉我们他们看到的问题是什么、因此我们无法评论可能的根本原因。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff:

    感谢您的答复。

    上述职位的名称就是问题所在。 我的客户尝试使用上述设置单独从器件输出信号、但失败了。  请回答以上问题。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    更多信息、DAC39RF10芯片组的器件 CLK 3.932GHz 和 SYSREF CLK 1.92MHz 正在正常输入、 
    但 DAC 输出仍然不是输出。 请检查。

    谢谢。
    kb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    这已分配给负责该器件的工程师。  他将在几天内与我们联系。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 KB、  

    仅某些用例需要 SYSREF (如果寄存器 NCO_SYNC_SRC 为1或2、则子类1操作以及 NCO 同步)。  

    很难仅仅从寄存器转储知道会出现什么问题。 您能否提供它们为 DAC (Fdac)提供什么时钟频率? 此外、我认为第一次尝试在 DDS 模式下获得输出最简单、因为这不需要 JESD 接口。  

    下面是我在 DDS 模式下通过10GHz 时钟获取2.2GHz 音调的序列。 这不需要来自 FPGA 的任何输入、因为该器件使用内部 NCO 作为音调源。 您可以让他们试试这个吗? 输出应为2.2GHz*(Fdac/10E9Hz)的单音、这样我们就可以确认其输出级正常工作。  

    DAC39RF10.WRITE[0x2e0、0x0]#确保数据路径为低电平
    DAC39RF10.WRITE[0x100、0x0]# JESD_EN = 0
    DAC39RF10.WRITE[0x102、0x2]#将 JESD_M 设置为2 (意味着启用单个 DUC)
    DAC39RF10.WRITE[0x300、0x2]#设置 DDS_EN (NCO_EN 仍为0)
    DAC39RF10.WRITE[0x321、0x52]#对 DUC0 NCO 的 FREQ 字进行编程
    DAC39RF10.WRITE[0x322、0xb8]#对 DUC0 NCO 的 FREQ 字进行编程
    DAC39RF10.WRITE[0x323、0x1E]#编程 DUC0 NCO 的 FREQ 字
    DAC39RF10.WRITE[0x324、0x85]#对 DUC0 NCO 的 FREQ 字进行编程
    DAC39RF10.WRITE[0x325、0xeb]#对 DUC0 NCO 的 FREQ 字进行编程
    DAC39RF10.WRITE[0x326、0x51]#对 DUC0 NCO 的 FREQ 字进行编程
    DAC39RF10.WRITE[0x327、0x38]#对 DUC0 NCO 的 FREQ 字进行编程
    DAC39RF10.WRITE[0x318、0xff]# DUC0 NCO 的程序放大器电平(最大值为0dB)
    DAC39RF10.WRITE[0x319、0x7f]# DUC0 NCO 的程序放大器电平(最大值为0dB)
    DAC39RF10.WRITE[0x304、0x0]#确保 SPI SYNC 为低电平
    DAC39RF10.WRITE[0x304、0x1]#确保 SPI SYNC 为高电平(高边沿用于 SYNC)
    DAC39RF10.WRITE[0x304、0x0]#确保 SPI SYNC 为低电平
    DAC39RF10.WRITE[0x2e4、0x11]#将 DUC0映射到 DACA 和 DACB。 也可设置为0x01以仅使用 DACA 和0x10、从而仅使用 DACB
    DAC39RF10.WRITE[0x2e2、0x0]#将所有 DUC 上的 DUC_GAIN 设置为0dB、因为仅使用单个 DUC
    DAC39RF10.WRITE[0x2e0、0x1]#启用数据路径以获取输出
    请注意、这适用于 NRZ 输出模式(默认模式)。

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的答复。
    Fdac 频率为3.932.16GHz。 

    关于 DDS 模式、我们将在 EVM 板和目标板上进行测试后提供结果。

    此致、
    kb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    附件是使用 EVM 板在 DDS 模式下测量的结果、表明其正常运行。

    但是、我们自己的电路板仍然无法生成任何输出。

    附加的寄存器值是写入目标板的值、它们是在 EVM 板上正常工作的值。

    请检查输入序列是否有任何问题、或者其他设置值是否不正确。

    此致、

    kb

    e2e.ti.com/.../DAC39RF10_5F00_DDS_5F00_2ND.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    由于该序列在 EVM 上工作、因此它应该也能在您的电路板上工作。  您是否已尝试将 EVM 的配置保存到文件中、以及重新启动 GUI 并将序列重新加载到 EVM 中?  如果可行、则需要查看您的定制板以了解是否可行

    1) 1) SPI 事务要到达 DUT

    2) 2)时钟在 DUT 上

    3) 3)所有电源轨在 DUT 处均正常、在器件运行期间稳定

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试将 EVM 的配置保存到文件中、重新启动

    大家好

    我已经解决了上述问题。

    问题的原因是在平衡-非平衡变压器元件中发现了冷焊点。

    如果我在其他开发过程中还有任何问题、

    我一定会问的。

    感谢您的帮助。

    此致、

    kb