This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:JMPDE11相对于分辨率和 Cs 位的数据格式

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431026/adc12dj3200evm-data-format-of-jmpde11-with-respect-to-resolution-and-cs-bit

器件型号:ADC12DJ3200EVM

工具与软件:

您好!

JMODE 11具有15位 ADC 数据和1位 C。 您能否说明如何打包64位数据?

示例:通道0:0x0001020304050607 (I0)包含 SI0到 SI7

         通道1:0x08090a0b0c0d0e0f (I1)包含 SI8到 SI15

        通道2:0x0010203040506070 (QO)包含 SQ0至 SQ7

        通道3:0x8090a0b0c0d0e0f0 (Q1)包含 SQ8及 SQ15

我的理解是采样0:SQ0SI0:0x0000;采样1:SQ1SI1:1001、依此类推。  

我想知道这些通道数据具有 cs 位、如果是在 MSB 侧或 lsb 侧。  

请澄清。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    每种模式的确切数据打包见表31。 这显示了哪个通道具有每个样本。 CS 位是数据的 lsb。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示重放