This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M0510:通过 SDFM 模块读取的值明确了模拟输入的极性。

Guru**** 2976450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430318/amc1303m0510-clarity-on-the-polarity-of-the-analog-inputs-w-r-t-the-values-read-by-the-sdfm-module

器件型号:AMC1303M0510

工具与软件:

您好!

模拟输入的极性以及 SDFM 模块将读取的相应值有一些差异。

求和 th SDFM 模块被配置为以16位整数格式显示33的 OSR 最大值为(+17968至-17968)

50mV 差分对应于 17968计数和  

-50mV 差动对应于-17968计数

请考虑数据表中的这个简化电路:

当数据表显示"不同输入电压"时、是指 V (AINN)- V (AINP) 或者  V (AINP)- V (AINN)?、 请您确认一下吗?

查看简化版原理图、如果顶部开关接通、AINN 引脚上的电压大于 AINP 上的电压、那么说在 SDFM 模块抽取滤波器之后位流表示正值是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    感谢您的提问。 差分输入电压为 AINP-AINN。

    如果 AINN 的值大于 AINP、则位流应在削波电压(-64mV)之前表示负值。 超过削波电压(+/-64mV)后、输出将呈现非线性行为-即每128个周期仅包含0和1的比特流、指示器件正常运行。  

    此致、
    EVA