This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:单极范围的内部 PGA 情况

Guru**** 2500935 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431793/ads8684-internal-pga-situation-for-unipolar-range

器件型号:ADS8684

工具与软件:

您好!

我们在一种设计中使用了 ADS8684。 我研究了 SBAA319文档(扩展输入电压范围并了解 具有集成前端的 ADC 的相关误差)。
图1中显示了+/-10.24V 双极范围的原理图。
对于0...10.24V 单极范围、主要的原理图是什么?  

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    SBAA319文档中的图1显示了 ADS8684的内部结构。  从双极+/-10.24V 更改为单极0-10.24V 输入范围时、200k 电阻器将更改为~400k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是我的第一个想法。 但是、Vbias 上的电压需要从2.048V 变为4.096V。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、偏置保持在2.048。  图1的原理图在 SBAA319文档中进行了过度简化。  在内部、ADS8684的前端将 针对共模电压为2.048的 ADC、对模拟输入进行衰减和电平转换、从而达到内部0-4.096V 电平。