This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:ADS8353进行位拆裂时的单模式数据传输问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1427292/ads8353-ads8353-single-mode-data-transfer-problem-with-bit-banging

器件型号:ADS8353

工具与软件:

您好!

我们尝试 IC 在 32位时钟单 SDO 模式(CFR、 B11 = 0、CFR。 B10 = 1)与软件中的位拆裂。 我们使用的是 STM32芯片。

但 IC 的结果是不一致的。  每次采样时、原始 ADC 值都会更改。 这是否正常?

AINM 引脚接地。 AINP 引脚连接到电压电源(图中的 ADC V-C1)。 VREF 为2.163V。 使用万用表进行测量时、ADC V-C1 (AINP)为1.740伏。 但经过计算、ADS8353输出范围介于1400-1900之间。 电源电压看起来稳定。  

逻辑分析器及原理图在下图中得到的结果。

您能帮助我们在这个会议上,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ozgur!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如果在输入端施加了恒定的直流电源、则两个或三个 LSB 可能发生变化的情况并不少见。   在原理图中、您显示 ADS8353的引脚15为"打开"、真的是这样吗?  如果是、则需要将该引脚接地。  SDO 会将 CHA 的转换结果显示为满量程(0xFFFF)、因此我不确定您计算出的该1400-1900值来自何处。  输入电压为1.74V 时、输出代码(假设您处于0 Vref 模式)应约为0xD089。  如果引脚15真正不接地、您可以并将看到一些奇怪的行为、因此希望这是一个简单的解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您快速回答。 引脚15实际接地。 如果我没有把转换开始后的前16位错误信息显示 SDO-A、这是我们的 ADC_I 引脚输出。 如图所示、SDO-A 中的0xFFFF 源自我们当时的硬件。  

    在测量 SDO-B 输出时、我们会得到十六进制格式的结果在0x8AAC 和0xEA60之间波动、而不是您提到的0xD089。 那么、正如您所说的、如果两三个 LSB 发生变化、那么波动就不应该那么正确了。  当我们用 示波器查看每个测量值时、输出的某些 MSB 位会发生变化。

    是 IC 处于0 Vref 模式。 配置是否存在问题? 或者是否有关于 ADS8353原理图的任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用范围测量 B 输入电压?  如果该输入电压出现纹波/振荡、万用表将无法检测到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很抱歉响应延迟。 这是 示波器上的 B 输入电压

    以及时钟和 SDO 引脚的一些示例结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozgur:

    采样相对较慢、因此即使面对 INB 上的噪声、我也不会期望有太多代码变化。  接下来的调试步骤是检查基准电压的干净程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我们是在土耳其的一个小假日季节,所以我可以写刚刚。

    我们检查了 PCB 中的 Vref 信号、它看起来如图所示为正弦信号。 我们正在使用 MCP1501 IC 的输出作为 Vref、并在此处研究该问题。 当我的同事正在处理这个问题时、我们想对此进行说明。  

    这可能是结果不稳定的原因、也可能是其他原因?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它绝对可能是您遇到的问题的根本原因。