This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:需要初始化帮助。

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1432804/ads1256-need-help-initializing

器件型号:ADS1256

工具与软件:

你好。

我能否获得初始化 ADS1256和读取00h 状态寄存器的示例序列?

我有一个 ADS1256的调节器板。  我要尝试将其与 Micro:bit、mictopython 一起使用。

  -波特率= 2000000、位=8、模式=0。

我要对其进行初始化并读取寄存器00h。 但不管用。

序列,现在我正在尝试是...

    _RESET 高电平->延迟-> _CS 低电平 ->延迟-> SPI.write (bytes ([0x10、0x01])->延迟

     -> SPI.Read (1)个或更多字节。 ->但响应始终都是 FFh。 (B'\xff'、B'\ff\xff'...)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongho:

    欢迎来到 E2E 社区。

    您能否提供使用示波器或逻辑分析仪捕获的 SCLK、DIN、DOUT 和/CS 时序图? 如果使用 逻辑分析仪、最好添加其他信号(/DRDY、/SYNC)。 您的原理图将会很有帮助。

    BR、

    戴尔