This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:使用斜率检测的硬件起搏信号

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1432334/ads1298ecgfe-pdk-hardware-pace-using-slope-detection

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在参与其中一个项目、作为该项目的一部分、我正在使用硬件起搏信号检测和 ADS1298性能演示套件来检测起搏信号。 我从 ADS1298获取输出(Paceout1)、并将其作为输入连接到 VPACE 的硬件起搏检测。 通过公共接地提供 Vcc-3.3V 电源。  下面是使用函数发生器在300 us、电压200 mV 时获得的微分器结果:

 

然而、当 从仿真器以0.1ms 和5mV 连接输入时、我 无法在差分、比较器和 LATCH 等任何点看到输出。 任何建议。

非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Om、

    欢迎访问我们的论坛并感谢您发帖。

    如果理解正确、您将实施用于硬件起搏信号检测的分立式窗口比较器电路吗?  您是否有机会查看我们 有关此主题的应用手册?  https://www.ti.com/lit/ug/slau511/slau511.pdf。

    您可能需要调整微分器电路中的无源器件值、以便只感测100µs 脉冲宽度和振幅较低的较小步速脉冲。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、非常感谢您提供这么快的 讲解、我们要知道这很有用、在技术手册上、我非常关注这些注释并相应地设置硬件、我还想强调一下、我已经尝试了5V 技术数据表中给出 的更高电压、但没有仿真器、我将从微分器 输出端的函数发生器获得几个脉冲持续时间、如图所示:

       

    然而、使用仿真器、我无法在微分器中看到任何奇怪的东西? 我想知道是否有任何东西可以在开发板的软件末尾(即 ADS1298ECGFE-PDE)中设置。

    非常感谢您提供任何建议。

    非常感谢

    OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Om、

    您在哪里应用函数发生器或患者模拟器输入信号? 它们是否连接到其中一个 ADS1298输入通道并通过 PACE_OUT 引脚布线? 如果是、您需要查看 PACE 放大器寄存器设置以确保您选择了适当的频道。 输入信号会有所衰减、因为总增益将为 PGA 增益 x PACE 放大器增益(0.4V/V)。

    此致、

    Ryan