This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:VREEFP 电源序列

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1432176/ads1278-sp-vreefp-power-sequence

器件型号:ADS1278-SP

工具与软件:

您好!

如果使用外部电源(2.5V 专用精密基准源)、是否需要对 VREFP 引脚进行排序。

 相对于 DVDD 和 AVDD、VREFP 上电应按什么顺序进行?

谢谢!

Saman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saman、您好!

    VREFP 应在 AVDD 电源上电后启动、以保持在数据表的绝对最大值规格范围内。  只要 VREFP 电压不会超过 AVDD 电压超过0.3V、它就可以同时斜升

    在上电期间、包括模拟输入、基准输入和数字输入在内的所有输入不得超过数据表中的绝对最大值、否则您可能会损坏器件或使其进入不工作模式、需要另一个下电上电才能纠正。

    ADS1278-SP 数据表中的图85指定了首选启动序列。  但是、如果不遵循此顺序、器件不会损坏。  只要/SYNC 引脚在器件上电并出现第一个数据后被置为有效、那么您将获得正确操作。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用