Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300
工具与软件:
您好!
诚然、我对 JESD204接口不熟悉、但是我在努力实现最少的设计并 使用单个转换器(ADC)运行、同时了解之后设计发展的要求。
我的部分困惑在于系统时钟、同步和 IP 本身之间的关系。 参考 https://www.ti.com/lit/ug/slau808/slau808.pdf?ts = 1730067416711&ref_url=https%253A%252F% 252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADC09QJ1300EVM 第 B.2部分显示了几个有效的时钟配置:
B.2.1" 从 LMK 到 ADC 的外部 CLK"(默认)
在此配置下、会向这两个器件发送器件时钟(DCLK)和 Sysref (SDCLK)。 可以通过将 DCLK 发送到 ADC 来设置采样率、而 SDCLK 为同步提供基准。
i)我在这里不清楚的部分是1)为什么 DclkX 信号之一同时发送到 FPGA_GBT_CLK[0]和 FPGA_GBT_CLK[1] ?
ii) FPGA_GBT_CLK 应接收多高的频率? 采样率是多少?
III)是否应该在全局时钟缓冲器上接收 FPGA_SYSREF 信号?
iv)此处 PLL_REFO --> FPGA_CLK 连接的作用是什么?
更笼统地说、为什么必须向 FPGA 发送 DCLK? JESD204物理层嵌入时钟、该时钟稍后恢复。 使用其他本地时钟在 FPGA 内发送 DCLK 到 ADC、发送 SYSREF 到 ADC 和 FPGA 是否是有效的运行配置?
提前感谢您。