This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:热电偶的加固型模拟前端-结帐

Guru**** 2534840 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1432266/ads131m06-rugged-analog-front-end-for-thermocouples---checkout

器件型号:ADS131M06

工具与软件:

大家好、

我正在设计一台在(可能的)电气恶劣环境中工作的工业机器、因此我必须 为 ADC 设计坚固的热电偶前端(ADS131M06);我修改了 TIDU574原理图(第50页)、以使其适合我的 ADC、添加输入滤波器并更改2个二极管作为原理图。  您是否看到任何问题/问题/等?或者此原理图对于 ADS131M06是否适用?

提前感谢您

- MD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的缺点:输入是0.000到10.779 M v、当然...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您的二极管(SBAS116)很好、因为它具有低泄漏电流和电容、其规格与我经常使用的(BAV199)相似。

    一个抗混叠滤波器(CT14/CT15/CT16)就足够了。  添加到模拟输入的任何额外元件都可能会漂移或生成泄漏路径、从而改变 测量的精度。

    如果希望节省元件和空间、可以使用双向二极管来代替两个 PTVS13二极管。

    我们通常不在输入信号路径上使用铁氧体磁珠。  很难说 什么是最佳输入保护解决方案、因为它取决于许多 因素、所以您可以将其留在这里并首先查看结果。

    您的电路中的其他元件看起来对我很好。 以下链接中的应用手册展示了保护 ADS131M0x ADC 免受瞬态信号以及电气过载(ESD) fyi 影响的解决方案。

    用于保护 ADS131M0x ADC 免受电气过载影响的电路

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale

    首先、非常感谢您的笔记; 我阅读了 SBAA506应用。 请注意 、我已 相应地修改了我的电路、在差分输入上添加了"对称"二极管保护、无需额外的抗混叠滤波器、并使用双向 TVS。

    关于输入端的铁氧体磁珠、我将在第一个原型上进行检查。

    我最后的怀疑是电阻器值(RT13到 RT16)、也许100R x 4或220R x 4能够更好地工作?...

    你怎么看?

    BR、

    MD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    这些电阻器是抗混叠滤波器的一部分、有关组件选择指南、请参阅以下链接:

    [常见问题解答]Δ-Σ ADC 抗混叠滤波器元件选择

    RT13和 RT14还有助于限制流入二极管的故障电流、并保护 ADC 免受任何故障信号的影响。 RT13和 RT14的值更大、流向二极管和 ADC 输入的电流更低、尤其对于 EOS 的保护效果更好、但当二极管的漏电流或 ADC 的输入电流流经时、高阻值电阻器也会导致失调误差、因此这是您可能必须考虑的折衷。 如果 EOS (电过应力)不是您的系统的潜在情况、您不需要过高的电阻值、这样这些电阻器将减少对您的正常信号测量的影响。

    以下培训视频可帮助您了解 ESD 和 EOS 之间的区别:

    TI 高精度实验室 ADC -保护 ADC 免受电气过载的影响

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    完美!  非常感谢您的帮助

    BR、

    MD