This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812EVM:哪些版本的硬件、软件等将允许它与 TSW1400EVM 一起运行

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5812EVM, AFE5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430073/afe5812evm-what-versions-of-hardware-software-etc-will-allow-this-to-function-with-tsw1400evm

器件型号:AFE5812EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5812

工具与软件:

我拔出了一个 AFE5812EVM 和 TSW1400、我已经有一段时间可以开始新项目的工作。

计算机运行的是 Windows 10 Pro。  我下载了 DataconverterPro 软件的6.0版(我认为是最新的)。  1400EVM 可支持以下功能。

但是、DeviceGUI (我可以在您的网站上找到1.0版)不断崩溃。  我已经深入研究了您的论坛和文档、并找到了有关需要安装32位2010 LabView 运行时库的主题。  我已经尝试了原始 RTL 和 Service Pack 1版本。  尽管其他人声称他们已经能够在 Windows 10上运行 GUI、但软件不断崩溃。  无论在 Windows 7兼容模式下运行还是不在管理员模式下运行、都将发生这种情况。

我已经开始为一台机器进行隆隆运动了,我可以把 Windows 7扔到上面。  然而,在我跳过所有这些套圈来提高这一点之前,我担心的是,有一些 DataconvertersPro 软件版本可能不兼容的旧操作系统。

有人可以验证哪些版本的 OS/设备 GUI/DataonverterPro 可以一起工作吗?  我已经失去了一个很好的一天,研究这一点,只是想有信心,我将尝试的下一件事会起作用.

器件 GUI 应使用哪个特定的 LabView RTL 版本?  为了确保平台正常工作、是否需要按特定顺序安装 EVM 软件包和 LabVIEW RTLS?

如果我"降级"到 Windows 7、是否有某些版本的 DataconverterPro 软件将无法工作、或者更重要的是无法工作?

是否有较新版本的器件 GUI、而不是我在 AFE5812EVM 页面下找到的 V1.0?

"过时的"1400具有比"有效的"AFE5812 GUI..."更新的软件似乎并不奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 较旧版本的 DataconverterPro 尝试一次 吗?  我能够在 Windows 10中成功地使用 v5.0对其进行测试。

    您还能详细说明一下崩溃吗? 您是否看到任何警告/错误消息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我稍后可以尝试它。

    但是、崩溃行为不是来自 DataConverterPro。  使用 DataConverterPro V 6版本6后、它将连接到1400、我可以选择固件并将其上传到电路板、这似乎能正常工作。

    它来自 AFE5812的 DeviceGUI。  如果我启动该可执行文件、我将看到 LabVIEW 图标出现在屏幕底部的任务栏几秒钟、然后它将关闭。  Check in Event Viewer (检查事件查看器)显示启动 RTL dll (0xC0000005)时抛出异常。  简单地说、是 lvrt.dll  

    以下是我指的软件、可从 AFE5812EVM 网页下载。

    SLOC323—AFE5812EVM GUI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只收到答复,回答一个非问题,至少对我来说。

    我还能补充什么内容来征求更多想法/回应吗?

    TI 是否有其他支持途径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、遇到这种情况的任何人都有一条前进的道路:

    我在一台较旧的机器上安装了一个 Windows 7 SP 1 64位版本。

    我从 NI 下载了2010 SP1 32位 LabView 运行时引擎。

    已下载并安装 SLOC323 AFE5812EVM GUI

    已验证运行过程中不会崩溃。  然而、最初并不具有用于与电路板实际连接的 USB 驱动器。  在进行其余的设置过程中、我使驱动程序问题保持未解决状态。

    我已下载并安装 DataConverterPro 的版本6 (最新)。  此安装包已下载并安装其他版本的 LabView RTL。  据说它还安装了 USB 驱动程序。

    DataConverterPro 已启动、似乎正常工作、但由于 USB 驱动程序问题、无法连接至1400。

    我访问了 FTDI USB 网站并下载了 Windows 7驱动程序。  然而,当我尝试安装它们(从驱动程序包,在一个下载的所有实现类型),我收到了一个未签名的驱动程序错误,驱动程序拒绝安装。  然后、我将 Windows 设置为"忽略"驱动程序签名、驱动程序似乎已安装。

    但是、启动器件 GUI 和 DataConverterPro 后、这两种功能都无法连接到电路板。  我启动了设备管理器、虽然看到电路板"已连接"、但仍然存在驱动程序问题。

    我返回 FTDI 网站、仅下载了 VCP 驱动程序、并解压缩了下载内容。  然后、从设备管理器进入 Update Driver 选项、并将其指向包含 VCP 驱动程序下载的文件夹。  然后、安装工作正常。

    此时、器件 GUI 和 DataConverterPro 软件包功能正常。

    作为另一个数据点、虽然其他人表示能够让器件 GUI 在 Windows 10下运行、但我绝不会这样做。