Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01
工具与软件:
大家好、我遇到了 ADS125H01的输出转换问题。 我将在输入端(向 AINP 施加+5.030V 电压、向 AINN 施加+4.981V 电压)施加49mV 差分信号、而在转换后的输出端施加大约88mV 的电压。 我不知道为什么会有差异。 下面是我的设置和计算。
AVDD +5V
DVDD +3.3V
HV_AVDD +12V
HV_AVSS GND
REFP +5V
REFN GND
MODE0寄存器设置为40kSPS
用于脉冲转换的 MODE1寄存器
为外部输入(AINP–AINN)和 PGA 增益1设置 MODE4寄存器
当 VREF = 5V 时、针对外部基准(REFP–REFN)设置的基准配置寄存器
SPI 读数约为0x2428a、等于148,106。
(SPI 读数) x (VREF/2 (23))=电压读数
148,106 x (5V / 8,388,608)= 88mV。
我一直在监视寄存器 STATUS0和 STATUS1、我没有看到任何错误。
我不知道我做错了什么,任何帮助都会被感激。