This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:输入信号50uV、

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431071/ads1255-input-signal-50uv

器件型号:ADS1255
主题中讨论的其他器件:THP210ADS127L11

工具与软件:

嗨、团队:

对于一个 ECG 采集系统来说、输入信号只有50uV、我们如何才能采集到这样的精密信号。 您能给我一个指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50uV 是交流正弦、而不是直流电压、如果是、我们是否需要 ADC 输入、有一个缓冲器 请就此提供一些指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Liu (SZ-FAE):

    您能否在主题跟踪工具包的"注释"部分回复我的查询?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我已经对你做出了回应。

    BTW、

    请问您有没有好的论文或工具可以与我分享、以便开发精密信号链?

    就像模拟工程师计算器一样  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Liu (SZ-FAE):

    我没有看到我请求的信息、我会向您发送电子邮件

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    请查看我的输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Liu (SZ-FAE):

    感谢您提供所需的信息

    测量 ECG 的极低电压信号需要低噪声分量(增益放大器、ADC、基准)。  我们有一些适用于 ECG 测量的集成解决方案、如下图所示

    对于分立式信号链、您可以考虑使用 THP210+ADS127L11之类的器件

    由于这是一个相当一般的问题、请告诉我我们还可以特别为您提供哪些帮助

    -Bryan