This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:Linux 驱动程序

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433179/ads7128-linux-driver

器件型号:ADS7128

工具与软件:

您好!

想询问是否有适用于 ADC TI ADS7128 for Linux Kernel 版本6.1.34的驱动程序?

使用的环境是带有 Linux 内核6.1.34的 BMC AST2600来读取 ADC。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    目前没有适用于 ADS7128的官方 Linux 驱动程序。

    此致、
    Joel