This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:TSWDC155EVM 和 SYNC

Guru**** 2867140 points

Other Parts Discussed in Thread: TSWDC155EVM, ADS9219, ADS9219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426038/ads9219evm-tswdc155evm-and-sync

器件型号:ADS9219EVM
主题中讨论的其他器件:TSWDC155EVMADS9219

工具与软件:

我将 TSWDC155EVM 与 ADS9219EVM 配合使用、并尝试使用 SYNC 来触发 ADS9219 (CHA)的瞬态信号输入。

我知道同步适用于 ADC、但 我想将其用于触发瞬态输入信号的额外目的、这是有效的。

但是、SYNC 信号与收集并返回 GUI 的数据之间存在很大的延迟(约一秒)。  延迟的变化也足够大、因此仅仅延迟瞬态信号不是解决方案。  探测了 FPGA 和 ADS9219之间的 SPI、并注意到同步之前和之后都有活动。  尝试了解我开始查看以 python 代码(.py)形式提供的 GUI 软件部分的延迟。  GUI Start capture 按钮用于触发 gui_bridge.py 中的代码。 在我看来、Start Capture 按钮通过 USB 连接到 FPGA 执行许多步骤、从而导致延迟和延迟变化。
为了控制延迟和延迟变化、我可以做什么?   

斯文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:  

    感谢您的提问。   

    请允许我花一些时间与内部团队一起对此进行研究

    我还想问一下、您是将同步信号用于 OSR 还是将其用于 NCO/混频器?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将同步用作 OSR 的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:  

    很抱歉耽误了时间、我一定没收到相关通知、然后才休息。  

    遗憾的是、对于 EVM、外部同步功能必须包括其针对每次采集所需执行的额外步骤的延迟。 在硬件开发阶段、包含外部同步的环回未包含在内、额外的延迟也未包含在 GUI 软件中。  

    此致、  

    Yolanda