This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:ADC3664输入信号的频率

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433750/adc3664-the-frequency-of-input-signal-for-adc3664

器件型号:ADC3664

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我选择 ADC3664作为我的设计的 ADC、采样率为80MSPS。
如附加的图像。 它类似于频率为40MHz 的脉冲。 (最大值)。
我在数据表中读到过、其中提到了低频输入信号< 30MHz。

我很困惑、希望得到 TI 团队的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件可在低至直流电下工作、采样率高达125MSPS。   

    此致、

    Geoff