This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:数据转换器论坛

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950EVM, AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433897/afe4950-data-converters-forum

器件型号:AFE4950

工具与软件:

大家好、我要 Register_Generation_使用 AFE4950EVM 套件通过 AFE4950_EVM v2.1_SpO2_10ph.xlsm 测试 SPO2。 它将有4个数据- TIA-3、TIA-5、TIA-8和 TIA-10。 如何用这些数据计算 SPO2? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond:

    感谢您发帖。 根据红色和 IR 的交流和直流分量计算 SpO2已有充分的记录。  不过、根据计算准确的 SpO2百分比
    特定器件的比率之比的经验校准。 我们一般不深入 SpO2计算的细节、因为我们
    将算法的实现交给用户。

    下面的应用手册给出了与此相关的更多背景信息、以及采集良好 PPG 信号的有用技术。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa655

    此致、

    Ryan