This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:询问是否有自动调整 IC 范围的 ADC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA280, ADS8691, PGA849, OPA3S328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1432784/ads8691-inquiry-on-whether-there-is-an-adc-that-automatically-adjusts-the-range-within-the-ic

器件型号:ADS8691
主题中讨论的其他器件: PGA849、PGA280、 OPA3S328

工具与软件:

您好、TI 专家。

客户目前正在将 ADS8691用于 OLED 测试仪板。

客户询问是否有 ADC、功能如下。

-通常,在测量电流时,为了提高测量值的准确度,需要调整和测量范围。 (即当前手动调整范围。)

-在固定单个电源并测量电流时,是否有一个 ADC 可以自动调整 ADC 内的范围? (即自动调整 ADC 范围的 ADC)

如果有一个 ADC 可以自动调整 ADC 内的范围、您是否可以推荐它?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    听起来好像是一个新颖的想法、但遗憾的是、我们的产品系列中没有任何自调整的"输入范围"ADC。  我看到客户使用多路复用器来改变分流电阻的值、这提供了一定程度的范围调整。  它不是一个自动功能、但是至少在转换结果的 LSB 大小方面为软件提供运行环境。  如表7-4所示、根据输入范围、LSB 大小介于93.75uV @+/-12Vin 至19.53uV@ 0-5 (或+/-2.5) Vin 之间。  我不确定如果 ADS8691会自动设置范围、为了让主机控制器了解 LSB 的大小是多少、需要做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    您需要多大的输入范围? 我们是否可以通过电子邮件详细讨论?

    对于自动增益控制、我们可以使用外部可编程增益放大器或带有多路复用器和比较器的放大器来自动切换增益。

    可编程放大器的一些选项是:

    PGA280、PGA849

    您也可以将以下放大器用作可变增益块。 此运算放大器具有集成多路复用器。

    OPA3S328

    谢谢!

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shaury

    感谢您的答复。

    一旦向客户确认了您的询问、我将回复您的询问。

    谢谢