This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:DAC11001B 0-5V

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420672/dac11001b-dac11001b-0-5v

器件型号:DAC11001B
主题中讨论的其他器件:OPA828

工具与软件:

您好、我在 TI 的帮助下创建了一个电路、并由此创建了以下电路设置。 在电路中发现的问题是、一旦设备接收到5V 电压、它就会变得非常热、当插入12V 电压时、它会发出吱吱声。 我看了所有的连接、好像实际的电路都遵循原理图、所以我想知道原理图上是否有任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发布更清晰的原理图、无法读取网络名称和器件型号。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7245.DAC11001.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avery、  

    感谢大家准备好清晰的原理图。 Akhilesh 将很快进行审查并作出回应。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否已删除或还在工作中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图中有几处错误。

    1. REF7050需要超过 Vout+ 400mV 的电源电压。 如果您想从 DAC 获取+/-5V 电压、请为 REF7050提供最小5.4V 的电源

    2.同样需要为参考路径中的运算放大器提供+/-6.5V 的电压(对于+/-5V)。 我建议将馈送基准运算放大器作为与 DAC VCC 和 VSS 相同的电源。

    3.类似的输出运算放大器。 REF7050也可以通过 VCC 供电(确保其低于18V )

    如果使用钽电容器、请检查相同的极性。 类似 C1、C2、C20。

    4.另外、我看不到原理图中任何运算放大器的旁路电容、

    我不知道这些错误会让你在文章中提到的声音。 验证连接。  

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标输出范围为0-5V、非常适合用于我们的应用。

    我可以确认当前没有旁路电容器。

    目前 Vcc 为12v、负电压转换器正在产生-12V 的电压、但它可以提供的电流是20mA、因此它可能不够。

    5V 电源电压约为5.2-5.4V、因此 REF7050应正常供电  

    基准运算放大器还由一个转换 IC 芯片供电、该芯片在相同电压下将+5V 转换为-5V。

    电容都是标准 SMD 非极化电容,所以我不相信他们是问题,除非他们需要极化,这是一个问题

    至于酷热,你有什么建议 ,我可以告诉你,我是不是一个短  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为所有运算放大器设置旁路电容器。

    此外、您还超出了 OPA828的输入共模范围。 不管用。

    查看 OPA828的数据表、阅读电气特性部分、并参阅输入部分。

    此致、

    AK