This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:两个滤波器的协调采样

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430231/amc1210-coordinated-sampling-of-two-filters

器件型号:AMC1210

工具与软件:

您好!

我们的 AMC1210适用于旋转变压器应用。 器件处于 SPI 模式、并且我们有一个带有 cusom VHDL 的 FPGA 来处理 ACK、读取中断寄存器、然后读取相关的滤波器寄存器。

我们使用 MFE 位来"同步"两个滤波器。

我们注意到、在第一个 ACK 时、我们在中断寄存器中设置了滤波器1和滤波器2就绪位。 然后、我们的 FPGA 读取滤波器1和滤波器2寄存器。

在下一个 ACK 中、我们仅获得滤波器1位就绪、我们读出滤波器1的数据寄存器、然后我们获得另一个设置了滤波器2就绪位的 ACK。 这一进程继续进行。

不过、这会将总线带宽减半、而且我们无法100%确定旋转变压器的 sin 和 cos 样本是同时存在的。

有任何关于我们如何同步滤波器以便我们两个滤波器只得到一个 ACK 的建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在您引用的文章中、我提到了 MFE 位应该是设置的最后一个位、那就是如何配置 AMC1210?  您可以在设置该位之前关闭时钟吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们从 FPGA 为 AMC1210生成32MHz 时钟、保持时钟关闭、然后在设置 MFE 位后启用。

    功能非常强大、我们现在具有倾斜的滤波器中断。

    谢谢

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息!  感谢您让我知道。