This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:模拟输入通道通过直流耦合输入相互影响

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433657/afe5851-analog-input-channels-influence-each-other-with-dc-coupling-inputs

器件型号:AFE5851

工具与软件:

1.测试 AFE 输出设置

  • 所有信号 VOUT_S<0>、…Ω、VOUT_S<15>、VOUT_S<16>、…Ω、VOUT_S<31>都连接在一起、并且可以通过板载电位器进行调整
  • 另一个信号( DAC-OUT0、…、DAC-OUT31 )由单独的 DAC 控制,可以输出0–1.4V 和10位分辨率
  • AFE 输入:AFE-AIN0 = DAC-OUT0 + AFE-S<0>/2 VOUT
  • CLAMP-H2 = 1.17V、CLAMP-L2 = 0.375V。 它们用于保护 AFE 输入免受范围外信号的影响

2.发现 CH 对 CH 的影响

  • 如果我们将所有 VOUT DAC-S<>设置为1V、将 DAC-OUT<>设置为0.95。 所有通道均以接近-300的值采样、并具有特定的增益。
  • 然后我们将 DAC-OUT0更改为0.7V、CH0读数接近-1600;但是 AFE1读数中的其他通道跳转到-700左右、AFE2读数中的所有通道仍然大约为-300。 它们使用相同的1.4V 外部基准。
  • 您看到它有什么问题吗? 还是忽略了 寄存器设置中的某些内容?