This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:J25跳线设置和 ADC MGT CLK 上的冲突信息

Guru**** 2640195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433007/adc12qj1600evm-conflicting-info-on-j25-jumper-setting-and-adc-mgt-clk

器件型号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600LMK04828

工具/软件:ADC12QJxx00EVM GUI

大家好、我们希望使用 SPI 对 ADC12QJ1600 EVM 电路板进行编程。 我们需要使用 J25跳线进行配置。 但是、我在 EVM 用户指南和 ADC 原理图之间遇到了关于设置方法的冲突信息。

在 ADC12QJ1600 EVM 电路板用户指南中、表 E-1表明、 在安装 J25跳线后、ADC 将 GBT CLK 设置为 TRIGOUT 信号。 如果未安装、则从 LMK04828获取 GBT CLK。

但是、下载汇编文件并查看原理图似乎表明情况相反。 原理图显示 、 在未安装 J25跳线时使用 ADC TRIGOUT MGT CLK、在安装 LMK MGT CLK 时使用该 CLK。

为了使 GBT CLK 使用 ADC 的 MGT CLK、将 J25跳线设置为哪个正确值?

此外、通过查看 ADC12QJxx00 EVM GUI、可以看到在下电上电后、GBT_SEL 寄存器显示为默认值0x1。 当我们使用 SPI 接口对 ADC 进行编程时、 在向该 GBT_SEL 寄存器写入0x0之前、我们似乎没有正确地向 FPGA 提供 MGT CLK。 我假设这 与我们不知道应该将跳线设置为什么相关。 不过、我认为 J25跳线(无论其设置如何)应该覆盖 GBT_SEL 寄存器。

我们对 J25跳线和 GBT_SEL 寄存器应执行的操作的理解是否正确? 在使用 SPI 接口时、我们如何确保 GBT_SEL 寄存器设置为正确的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    我已向您发送有关此问题的电子邮件。 如果有任何跟进、如果您可以、我们可以通过该流程完成吗?

    谢谢!

    Eric