This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10-SP:2MHz 处的杂散

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434331/dac39rf10-sp-spur-at-2mhz

器件型号:DAC39RF10-SP

工具与软件:

您好!

您是否能够从中心检查寄存器映射的2MHz 杂散问题。

输入时钟为来自 LMX2615的8388.608MHz。

它仅在低温条件下发生。

e2e.ti.com/.../DAC_5F00_setting.txt

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否已查看时钟本身的频谱? 当您看到低温时、是否意味着 DAC 和 LMX 都处于低温? 环境温度是多少?

    此致、  

    Matt