This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:TI204C-IP -支持 Artix Ultrascale+ FPGA#39;s

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431915/dac38j82evm-ti204c-ip---support-for-artix-ultrascale-fpga-s

器件型号:DAC38J82EVM

工具与软件:

你好

我们希望 在 Artix Ultrascale+ FPGA 中使用 JESD IP TI204C-IP。 官方文档未在支持情况下列出此 FPGA 系列。 我想知道实际情况是否如此。

谢谢你

M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashunam:

    Artix US+ FPGA 使用的收发器与 Kintex/Virtex US+器件中的收发器类似。 如果您的器件具有 GTH 收发器、请以 ZCU102参考设计作为起点。 对于 Gty 收发器、请使用 VCU118设计。 请注意、您需要通过收发器向导编辑收发器设置、因为直接将项目移植到 Artix 部分可能会导致工具删除/清除收发器配置。 推荐的方法是在 Vivado 的单独实例中打开 ZCU/VCU 设计、打开收发器向导、并手动将设置复制到 Artix US+工程的收发器向导中。

    此致、
    阿米特