This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:所需帮助:在 Xilinx FPGA 上为 TI JESD204C IP 内核生成位文件时 Vivado 出错

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434059/ti-jesd204-ip-help-needed-errors-in-vivado-while-generating-bit-file-for-ti-jesd204c-ip-core-on-xilinx-fpga

器件型号:TI-JESD204-IP

工具与软件:

尊敬的所有人:

我目前正在评估德州仪器(TI)为 Xilinx FPGA 开发的 JESD204C IP 内核。 我按照文档中的说明执行了以下步骤:

1.在 Vivado 中打开我的项目。
2.按如下所示将存储库路径设置为 TI JESD204C IP 目录:

但是、生成 bitstream 文件时遇到错误。

错误消息  

Synthissynth_1[Designutils 20-2385]此程序无法在没有 Xilinx 密钥的情况下解密 IEEE-1735包络。 ["E:/jesd_projects/TI_jesd/ti204_latest/project_1/project_1.srcs/sources_1/imports/TI204_Latest/TI_204C_CoreIP/Vivado_2022_and_news/rtL/TI_20sim_IP_questa4C.SVP":V]
[约束18-1056]时钟"fpga_ref_clk"完全覆盖时钟"sys_clk_p"。
新:create_clock -period 5.000 -name fpga_ref_clk [get_ports sys_clk_p]、["E:/jesd_projects/TI_jesd/ti_jesd/project_1/project_1.srcs/constraines_1/imports/zc706_8b10b/strictions.xdc":和2]
Previous:create_clock -period 5.000 [GET_PORTS sys_clk_p]、["e:/JESD_projects/TI_jesd/project_latest/project_1/project_1.gen/sources_1/ip/sys_pll/sys_pll/sys_pll_in_context.xdc":and 1]
[Vivado 12-4739] set_clock_groups:未找到'-group [get_clocks -of_objects [get_pins TI_IP_inst/mgt_rx_usrclk2]'的有效对象。 ["E:/JESD_Projects/TI_JESD/TI204_Latest/PROJECT_1/PROJECT_1.SRCS/srms_1/imports/zc706_8b10b/Constraints.xDC":9]
ImplementationDesign Initialization[Designutils 20-1280]找不到模块'GTX_8b10b_rxtx'。 该模块的任何单元均不会读取 XDC 文件 e:/jesd_projects/ti_jesd/ti_jesd/project_latest/project_1/project_1.gen/sources_1/ip/GTX_8b10b_rxtxx/GTX_8b10b_rxtxc。
[约束18-1055]时钟"fpga_ref_clk"完全覆盖由一个或多个其他约束引用的时钟"sys_clk_p"。 任何与被覆盖时钟相关的约束都将被忽略。
新:create_clock -period 5.000 -name fpga_ref_clk [get_ports sys_clk_p]、["E:/jesd_projects/TI_jesd/ti_jesd/project_1/project_1.srcs/constraines_1/imports/zc706_8b10b/strictions.xdc":和2]
previous:create_clock -period 5.000 [GET_PORTS sys_clk_p]、["e:/jesd_projects/TI_jesd/ti_jesd/project_1/project_1.gen/sources_1/ip/sys_pll/sys_pll.xdc":和56]
[Vivado 12-4739] set_clock_groups:未找到'-group [get_clocks -of_objects [get_pins TI_IP_inst/mgt_rx_usrclk2]'的有效对象。 ["E:/JESD_Projects/TI_JESD/TI204_Latest/PROJECT_1/PROJECT_1.SRCS/srms_1/imports/zc706_8b10b/Constraints.xDC":9]
[Vivado 12-5201] set_clock_groups:当仅剩一个非空组时、无法设置时钟组。 ["E:/JESD_Projects/TI_JESD/TI204_Latest/PROJECT_1/PROJECT_1.SRCS/srms_1/imports/zc706_8b10b/Constraints.xDC":9]
[项目1-486]无法解析实例化为"TI_IP_INSTRENT"的非基元黑盒单元"TI_204C_IP"["E:/JESD_PROJESD/TI204_Latest/PROJECT_1/PROJECT_1.SRCS/sources_1/Imports/TI204_Latest/reference_designs/zc706_8b10b/rtl_f204C/TI_f204C":520_IP"
OPT DesignDRCNetlistDesign LEVEL[DRC INBB-3]黑盒实例:"TI_204C_IP"类型的单元"TI_IP_INSTRUM"具有未定义的内容并被视为黑盒。 必须定义此单元格的内容才能成功完成 OPT_DESIGN。
[DRC 4-78] Vivado_Tcl 期间发现错误。 OPT_DESIGN 未运行。

我已随附图像和错误日志以供参考。

有人可以帮助解决此问题吗? 非常感谢有关如何解决这些错误的任何建议。
此外、如果此版本的 Vivado 2023.1存在任何已知问题或我可能缺失的特定配置、请告知我。

提前感谢!

此致、
Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    请按照文档中的确切步骤操作。 您似乎正在使用为 QuestaSim 加密的文件。 您列出的第一个错误表示该工具无法解密 RTL。

    此致、
    阿米特